This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:5V 应用电路原理图

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680720/bq24170-5v-application-circuit-schematic

器件型号:BQ24170

您好!

我正在使用 BQ24170进行单节电池配置的系统。 在查看数据表时、我看到了此示例应用电路、适用于单节、不可拆卸电池和5V 充电适配器。 这似乎正是我所需要的。

但是、该电路缺少其他应用电路所示的众多 MOSFET 和充电器电流感应电阻器。 此5V 示例电路是否有错误、或者能否复制并使用此原理图而不会出现任何问题?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用该电路、但它没有问题、尽管它确实会对您的应用进行一些假设。

    由于不使用电源路径(这意味着充电电流将降低、从而为连接到 PVCC 的系统供电)、因此不需要输入电流限制。 充电器需要适配器提供的最大功率为:最大功率= VBATREG*(ICHG+ISYSAVG)/效率。

    输入 FET (ACDRV)被二极管取代、电池 FET (BATDRV)被移除、因为系统在仅电池模式下将直接从电池供电。

    设置充电电流限制(ISET)、使所提供的电流高于充电电流加上系统平均电流。

    此致、
    Steven