This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:TLV62150升级到 TPS62150

Guru**** 2578675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150, TPS62150A, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722539/tlv62150-tlv62150-upgrade-to-tps62150

器件型号:TLV62150
主题中讨论的其他器件: TPS62150ATPS62147

大家好、团队、

您能否具体说明从 TLV62150到 TPS62150A 的哪些增强功能? 这只是添加特性的问题、还是在特定条件下具有更好的效率?

提前感谢您的帮助!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    正如您在数据表中看到的、两个器件的效率曲线相似。 这里的主要关注点是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabrina、

    感谢您的快速回复。 我想知道从 TLV62150迁移到 TPS62150A 有哪些好处。 在 TI.com 上、它说 TPS62150A 的性能比 TLV 有所提高、但老实说、我看不到太多的差异。 请问有哪些改进?

    谢谢、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    这两种器件都是较旧的器件、因此我建议将 TPS62147/8作为更小、更新、更准确的替代器件。

    62150中的所有差异均可在电气特性表中找到。 其中主要包括输入电压范围、输出电压范围、IQ、输出精度等