This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A I2C

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680990/ucd90120a-ucd90120a-i2c

器件型号:UCD90120A

我们计划在设计中使用 UCD90120A、在初始编程中、我们将使用 TI USB 转 GPIO 电缆、但在进行直连编程后、我们希望通过 I2C 在板载启动的情况下连接到 UCD90120A。 像普通 I2C 器件一样、只将 PMBus_CLK 连接到 SCL、将 PMBus_DATA 连接到 SDA 是否正确?  我在 UCD90120A 数据表中发现了一条注释、即要使用 I2C、必须对时钟和数据线进行多路复用、或者器件地址必须由套接字分配、 我无法对信号进行多路复用、因此我想知道是否能够连接 USB-TO_GPIO、选择插座、然后将 PMBUS_CLK 和 PMBUS_DATA 直接连接到 I2C 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCD90120A 与 I2C 完全兼容。 您可以将 UCD90120A 的 PMBus_SCL/SDA 连接到您的 UP、而无需 USB-TO_GPIO 软件狗、

    需要 USB_TO_GPIO 软件狗、因为 Fusion Power Digital Designer GUI 是基于该软件狗构建的。  但您的上行器件可以使用 i2c 总线与 UCD90120A 通信。

    此致

    Yihe