This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021515:IC 烧毁问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677214/dcp021515-ic-burn-out-problem

器件型号:DCP021515

大家好、  

作为标题、我的客户端使用 DCP021512作为栅极驱动光耦合器的隔离式电源、但在测试时烧毁。

输入电压:15V、 输出电压:15V、 输出电流:0.025A

原理图如下所示:

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCP02系列不能与直流连续模式下的 IGBT 栅极驱动器电路一起使用、也不能与电压超过 SELV 限制时控制的频率一起使用。 (m 请参阅

    请参阅 DCP02规范中的 DCP02隔离声明第8.3段说明隔离 attached.e2e.ti.com/.../6558.Pages-from-dcp02spec.-Isolation--statement.-pdf.pdf

    隔离电压应用。 对于未获得特定安全机构批准(操作隔离)的器件、可在正常运行的器件上施加的持续电压小于42.4VRMS 或60VDC。 确保输入和输出电压均保持正常的 SELV 限制。

    隔离测试电压代表了瞬态电压抗扰度的度量。

    警告当超过 SELV 时、不要将此器件用作安全隔离系统的元件。

     

    外部持续电压差限值被定义为在 VIN (-)和 Vout (-)接地之间测得的电压。 该转换器设计为接地故障隔离器件。 它不能在 大于60VDC 的条件下使用连续电压隔离栅运行。 隔离 1秒1kv 生产测试仅验证初级和次级变压器导线之间的磁涂层分离。

    以 公共接地为基准的最大电势差(Vin(+)与 Vout 接地)限制为 Vin (-)与输出(接地)之间的连续60V DC 或42V 峰值交流瞬态。 。 一次侧和二次侧变压器导线将相互接触、并由磁性导线覆层隔开。 变压器导线为单涂层材料 、而不是双涂层。 UL 列表 E199929中的电压限值为 SELV 或60VDC 连续电压或42V 瞬态峰值电压。

    规范 DCP02电气特性第7.5段定义了隔离限制下的最大持续工作电压

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的帮助。 DCP02系列不适用于栅极驱动器电路。
    它仅用于为信号链电路供电。 因此、如果我的客户需要隔离栅极驱动器的电源、但由于隔离式直流/直流转换器的电源树太复杂、因此已从选项中删除了隔离式直流/直流转换器。
    您是否有其他建议使用 TI 解决方案?

    感谢你的善意帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:
    没有可安全用于 IGBT 栅极驱动电路的隔离转换器解决方案。
    谢谢
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    您是否建议将变压器驱动器 SN6505用于 IGBT 的隔离转换器?

    否则、可以安全地将哪种电路拓扑用于 IGBT 栅极驱动?

    感谢你的善意帮助。

    Ben、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 输入电压范围 为2.2V 至5.5V 的最大限制、SN6505是一款出色的隔离式 IGBT 解决方案。  可以使用 SN65050中的图50 和相应的变压器将 Vout 设置为更高的 Vout。

    我们没有任何其他15 Vin 解决方案。

    Tom