This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:VIN_OVP 的阈值2

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679939/tps61193-q1-threshold-2-of-vin_ovp

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

我是否可以将"VOUT > VSET_DCDC + 6~10V"视为"OUTx 电压>低~MID_COMP + 6~10V"?

我认为这样、是因为 Vout 由 OUTx 电压的反馈进行调节、以便在余量窗口之间运行。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、

    是的、您的理解是正确的。 升压目标电压被设定为使 OUTx 电压介于低电平和中电平比较器之间、并且当这个电压变得过高(+6~10V)时、OVP 故障将被触发。 FB 引脚可在没有 OUTx 电压的情况下直接检测到另一个 OVP 情况。 如果 Vout 由高输入电压电平升高或短接到更高的电压轨、因此 Vout 甚至高于由 FB 电阻器决定的最大输出电压、也可以检测到 OVP 故障。
    希望这对您有所帮助、您也可以像我之前提到的那样向我发送一封电子邮件。 我在 JP 领域支持所有汽车 LED 驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoon-San、

    感谢您的回答。
    我想检查一下您提到的"在没有 OUTx 电压的情况下、FB 引脚可以直接检测到另一个 OVP 情况。"。

    您是否意味着过压故障检测有三种方法?
    1. VIN > 42V
    2.输出电压>VSET_DCDC + 6~10V
    3. Vout > Vout_max (←FB 设置检测到此情况)

    我将向您发送一封电子邮件、其中包含后续问题。 感谢您的支持。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、

    您的理解是正确的。

    对于上面的#3情况、例如、如果 FB 电阻分压器将最大 Vout 设置为25V、并且 Vin 高于35V、 则会导致 FB 电压升高到 Vin、从而导致高 Vout、并触发 OVP 故障。