This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5134:试点 MOSFET 选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5134, CSD17382F4, CSD17381F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680905/lm5134-pilot-mosfet-selection

器件型号:LM5134
主题中讨论的其他器件: CSD17382F4CSD17381F4

我将研究 LM5134的数据表。 我发现、如果有人想要使用 导通功能、他们必须在栅极驱动器中添加额外的 MOSFET。 但是、在数据表中有一个部分指导如何选择此 MOSFET "导频 MOSFET 选择"。

在本节中、TI compmany 建议选择具有以下规格的 MOSFET:

通常、具有逻辑电平门的小型20V MOSFET 可用作外部关断开关。 更改为
实现快速开关速度并避免潜在击穿、选择具有总栅极的 MOSFET
充电电压低于3nC。

 栅 极电荷小于3nC 的 MOSFET!!!!!!!!!!!!!! ???

如何找到符合这些规格的低成本 MOSFET

请为此栅极驱动引入具有成本效益的 MOSFET 吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、
    感谢您在设计中考虑使用 LM5134。 我是一名支持此器件的应用工程师、我将解答您的问题。 由于导频 FET 的电压可能很低、例如20V、因此栅极电荷可能非常低、并且 Rds-on 和成本仍然很低。
    TI 的 CSD17382F4 MOSFET 是一款额定电压为30V、电压为2.1nC 且导通电阻为67m Ω 的小型 MOSFET。 另一个选择是 CSD17381F4、它的成本也很低。

    此致
    Richard Herring