This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:新编译的引脚配置和设置问题。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680852/bq24192-pin-configuration-and-set-up-questions-for-a-new-build

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: TPD4S014

你好。  

我的任务是使用 BQ24192设置新的电池充电系统。  在数据表中、我对某些引脚的设置有一些疑问、但我不清楚这些引脚的设置。  

我的工作在过去使用过这个芯片、我得到了一个旧的原理图来工作。  但是、制作原理图的人员 与公司关系不长。  

我的问题如下。

OTG:对于该项目、我们希望能够通过500mA 的 USB 端口或5V 直流适配器为3A 充电。 我已经设置了一些切换、因此一次只能有一个切换向系统。 为了实现这一点、我的理解是、当 OTG 和 PSEL 都被拉高时、这会将充电器置于500mA USB 模式、而当 PSEL 为低电平时、这会将其置于直流适配器模式。 我的问题是、如果 OTG 始终处于高电平、但 PSEL 从低电平切换到高电平、它仍然会改变模式吗? 还是 OTG 也需要切换?  

此外,我一直在对 USB 端口电源协商进行一些阅读,我不确定将 BQ24192置于 OTG 模式是否足以 从 USB 端口获得500mA 电流。 现在、我在 USB 输入上拥有的只是 一个 TPD4S014 USB 充电器端口保护。 将 BQ24192置于 OTG 模式是否意味着它可以从任何 USB 端口消耗500mA 的电流?

TS1和 TS2:我们只想在系统中使用一节电池。 那么、如果不使用 TS2、最好做什么呢? 是否应将其连接到 TS1? 或者根本没有连接?

CE:在之前 的原理图中、我被赋予了这个引脚未连接、充电器工作正常。 但在数据表中、它说必须拉低才能启用充电? 该引脚应如何处理? 我不完全理解它的用途。  

在布局布线指南中、"将模拟接地与电源接地分开布线"。  在原理图中、我被赋予了这一操作、但它仍然起作用。 我想将它们分开、但我是新手、不想制动 "有效"的设计。 是否有一些特殊情况不需要这样做? 我猜它是为了降低或控制接地电路上的噪声?  

感谢你能抽出时间。  

耶兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jez、

    感谢您在新设计中使用 BQ24192。 我还建议查看 BQ2419x 评估模块、以获取其他原理图帮助以及布局示例。 对于您的问题:

    OTG 和 PSEL:要更改适配器电流限制、您需要进行一些 I2C 集成。 REG07、位7将强制 D+/D-检测、从而在从一个适配器切换到另一个适配器时设置输入电流限制。 对于引脚、我会将其设置为更常用的输入源。

    OTG 模式使用电池升压模式中的转换器。 BQ24192数据表(第16页)的第9.3.1.5节对该模式进行了良好的描述。

    TS1和 TS2L:如果您仅使用一个电池、这些引脚应短接在一起。

    CE:可通过硬件或软件实现充电。 这是通过将 CE 引脚拉至低电平来实现的。 由 REG01控制的 I2C 中的位5和位4。 [5 4]、00 =充电禁用、01 =充电启用。

    布局:出于噪声考虑、使用单独的模拟和电源接地回路、因此它将取决于共享同一接地的系统其余部分。

    谢谢、
    John