This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:UCC27524A-Q1的 VDD 引脚的电容器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721448/ucc27524a-q1-capacitor-of-vdd-pin-of-ucc27524a-q1

器件型号:UCC27524A-Q1

亲爱的、大家好

客户正在使用 UCC27524A-Q1。
他们正在努力解决最近多层陶瓷电容器的电源难题。
因此、我们将研究是否可以降低器件 VDD 去耦电容的电容。
它们通过阻尼电阻器将 IGBT 连接到 UCC27524A-Q1的 OUTA 和 OUTB。 其电阻为几百 Ω。
0.1μF、他们希望降低 VDD 去耦电容的额定 Δ F 电容的容量、但如果评估不会导致问题、他们能否降低容量?
或者、如果小于0.1μF μ A、是否会导致问题?
请告诉我。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    栅极驱动器 IC 需要提供极高的峰值电流、以便对功率晶体管的栅极进行充电和放电。 这些高峰值电流由本地去耦电容器提供。

    我不建议在没有栅极驱动器的情况下使用它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Don -San、

    感谢你的答复。

    但是、它们不使用局部去耦电容器。
    例如、他们正在研究是否可以将0.1μF Ω 去耦电容器更改为0.022μF μ F。
    如果他们在评价方面没有问题,这种改变是否可能发生?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、

    我们不能推荐它。 如果他们决定它可以在他们的应用中工作、并进行必要的工程工作来证明它、那么他们就可以这样做。

    可以、有许多因素、开关频率、电压、FET 被驱动等、 等等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Don -San、

    感谢你的答复。
    我向客户回答了。

    谢谢、Masami M.