This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:电压测量

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680168/bq76pl536a-q1-voltage-measurement

器件型号:BQ76PL536A-Q1

我是否可以使用 BQ76PL536A-Q1监控0V 至1.6V 范围内电池的电压?

在数据表中、我发现在 某些情况下、电压范围为1V 至4.95V、而在绝对最大额定值中、电压范围为-0.3V 至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源电压范围为7.2V。 这在数据表中。
    我们进行了一些研究、IC 的工作电压低至6V、但精度可能不如数据表中的精度。 检查数据表中的建议运行条件6.3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电池电压为9.6V。它有6节电池、每节电池的电压为1.6V

    我想使用 BQ76PL536A-Q1监控六节电池。 在建议运行条件6.3中、VCn–VC (n–1)的范围为1V 至4.5V。这意味着我无法监测低于1V 的电压、在我的情况下、即使在绝对最大额定值6.1中也是如此:VC1、VC2、VC3、VC4、VC5、 VC6范围为–0.3V 至36V

    如果电池监控器无法使用其他 IC、则该 IC 可支持0V 至1.6V 的电压情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    据我所知、我们的团队不会提供适合此应用的产品。 如果可能、您可以考虑采用分立式方法。