This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677236/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536A-Q1

您好!

我想让 BMS 采用 PowerPump Balancing 技术(通过多电感器能量传输实现主动电池平衡)、以满足汽车应用的需求、我正在尝试找到最便宜的解决方案。

我使用的是48V 电池和36节混合电容器(每个电池具有1.4V)

因此、我想将 BQ76PL455A-Q1用作具有 EQN 输出的监视器和栅极驱动器、但我怀疑他能否驱动 MOSFET、因为数据表中未指明该输出的最大电压(仅限最小值)

1.8V 提到)。

如果不能、我可以使用 BQ76PL536A-Q1 代替 BQ76PL455A-Q1、因为其电池平衡控制输出可提供36V 电压?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    EQ (x)引脚上的电压应与 CELL (x)电压大致相同、减去少量二极管压降。

    我对536不太熟悉、但如果我还记得正确使用 PL455、EQ 引脚将不会在电芯电压低于1.8V 时开启。 因此、您将无法主动或被动平衡电容器