This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61071:输出电压明细

Guru**** 2522870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722419/webench-tools-tps61071-vout-breakdown

器件型号:TPS61071
主题中讨论的其他器件:TPS61070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我想将 TPS61070用作从单节锂离子电池到5.5V 的升压转换器。

但是、当我想测量 FB 电压时、Vout 会降至2.3V、之后 TPS61070会 出现永久性 损坏。

首先是适用于我的应用的 Wright 升压转换器 TPS61070、因为我需要5.5和至少70mA 的输出电流。

在 WebBench 中、他们建议使用3.6V 作为最大输入电压。

当我想在 FB 接地端之间进行测量时、是否会损坏 IC?   

我希望您能帮我提前感谢。


Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    通过测量 FB 电压可能会损坏器件。 此器件没有 OVP 功能。 测量 FB 可能会导致 VOUT 增大。 如果 VOUT 足够高、器件将损坏。