This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138全桥硬开关固件中 void enable_curry_sharing (void)的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680760/ucd3138-questions-about-void-enable_current_sharing-void-in-ucd3138-full-bridge-hard-switch-firmware

器件型号:UCD3138

大家好、我正在学习 UCD3138全桥硬开关固件、我有关于 void enable_curry_sharing (void)的问题
void enable_curry_sharing (void)

#ifdef CURRENT_Sharing  
    FeCtrl0Regs.EADCDAC.bit.DAC_dither_EN = 1;

    //MiscanalogRegs.CSCTRL.bit.test_mode = 3 // 3用于设置电流共享总线输出直通、开关 Ө1 =开路、Ө2 =闭合
   对于 DPWM 电流源控制、在100%占空比下、将250uA 负载传输至10kOhm。
MiscanalogRegs.CSCTRL.bit.test_mode = 1;//
  //300 kHz、108 -> 300 kHz
杂项 AnalogRegs.CSCTRL.bit.DPWM_PERIOD = 108;//
  //杂波模拟 Regs.CSCTRL.bit.DPWM_Duty = 54;

我不知道为什么 DPWM_PERIOD 设置为108并获得300kHz PWM。 这是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    108的频率实际上是 MCLK/(DPWM_PERIOD + 1)、其频率达到31.25MHz (108+1)= 287KHz