This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:应对冷启动

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720773/tps40210-q1-countermeasure-against-cold-crank

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

大家好、团队、

这是有关升压转换器的广泛问题。

现在、我们的汽车客户正在考虑使用升压转换器作为主 电源。

目的是为次级电源或某些负载提供稳定的12V 输出。

此升压转换器连接到电池方向、因此客户会遇到如下问题。

・当 Vin>12V 时,软件完全关闭。

・此时、由于冷启动、Vin 突然下降到低于12V、然后由于 延迟响应、升压转换器无法输出12V 电压。

是否有任何应对冷启动的措施?

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Yuta

    如果需要稳定的12V 电压、可以使用降压/升压转换器或 TPS55165、LM5176等控制器。 或者您正在寻找具有直通功能的升压。

    不确定延迟响应的含义、是否在冷启动前禁用升压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta、您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、

    很抱歉回复晚了。
    这解决了我的问题。

    谢谢、
    Yuta Kurimoto