This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:太阳能电池板的锂离子电池充电 IC

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C, BQ2057W, BQ24650, TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677123/bq2057c-li-ion-battery-charging-ic-from-solar-panel

器件型号:BQ2057C
主题中讨论的其他器件: BQ24650TIDA-00120

尊敬的先生:

       BQ2057C IC 适用于使用太阳能电池板进行双锂离子电池充电、BQ2057C IC 运行电压为4.5V 至15V、1A 输出电流、我是否能够为  太阳能电池板提供输入电源、输出电流是什么 、它适合太阳能电池板应用。

我计划从太阳能电池板提供的输入电压范围仅为4.5V 15V。

告诉我该 IC 是否合适?

TI 提供任何低成本 设计?

我们的成本估计值为3.5美元

预计订单为5000件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于双节锂离子电池、BQ2057W 将是更好的器件、BQ2057C 将支持单节电池配置。 这两款器件不是为支持太阳能电池应用而设计的、而是较旧的线性充电器设计。

    需要了解的其他几种设计:
    1) bq24650具有 MPPT 功能的开关模式充电控制器
    2) TIDA-00120、可根据您的应用进行缩放的更高功率设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    我们已经使用了 BQ24650,性能很好,但许多组件的成本很高,成本也很高,但在这些项目中,我们没有分配太多的成本,我们需要低成本的建议,没有 BQ24650的任何替代解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naga
    如果两节锂离子电池串联、最佳解决方案将是 bq2057W、这是一款具有宽输入电压范围的线性充电器。
    如果两节锂离子电池并联、则可以使用 bq2057C。