This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:如何解决故障代码0b1001

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677822/emb1428q-how-to-resolve-fault-code-0b1001

器件型号:EMB1428Q

在我的电路中、我使用的是所有7节电池都已连接的 EMB1428Q (电池组为7S)。  当我在任何通道上发出任何命令(充电或放电)时、我会得到一个0b1001的返回故障代码(转换为低电平时 CS 下降沿或 EMB1428正在等待它变为高电平)。  我每2秒发送一次"全部关闭"命令、然后发送充电/放电命令(两条命令之间有10ms 的延迟)。  当然、我在连接到 EMB1499的 EN 引脚上没有任何东西。  我确实看到 DIR 引脚正常工作、并且 EMB1499以正确的 DIR_RT 信号进行响应。

该故障实际上意味着什么、以及什么可能导致转换信号无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是否也在监控 DONE 引脚和 EN 引脚?

    此芯片组的故障引擎解释有点令人困惑-根据 DONE / EN 引脚、它也可能是 EMB1499的电流限制故障。 尝试在代码中的命令之间增加或增加延迟(这将使转换器在更改 FET 矩阵之前斜降)。 我还建议尝试减小平衡电流、以查看转换器是否达到电流限制。

    我想我将与您的 FAE 单独讨论这个主题-如果是、请让他在电子邮件主题中给您回路、我们可以继续在那里进行讨论。