This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63027:PWM 模式下的静态电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716022/tps63027-quiescent-current-in-pwm-mode

器件型号:TPS63027

你(们)好

目前、我的客户正在使用 TPS63027进行开发。

客户希望数据表中的 Iq 为35uA

但是、静态电流约为7mA。

我已查看电路图、未通过将 MODE 引脚连接至 GND 使用 PFM 模式。

在 PFM 模式下、相应的35uA 似乎是标准配置。

客户希望了解 PWM 模式下的 IQ 值。

您认为现在测量的7mA 是否合适?

如果我更改为 PFM 模式、我是否可以期望35uA 的 IQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    根据您的测量值、我假设您是指空载输入电流、该电流与数据表中的静态电流 IQ 不同。 如需了解详情、请参阅应用手册 SLYT412。 至于空载输入电流、在 PFM 模式下、它稍高一些、但接近数据表中的 IQ、并取决于电压、温度和电路。 您在 PWM 模式下测量的空载输入电流值是实际的、是预期的。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的快速回复。

    客户希望通过使用 TPS63027实际测量电路来比较 PFM 模式和 PWM 模式的 IQ 值。
    您是否能够实际提供测量数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    静态电流 Iq 始终相同、请参阅 数据表第5页。

    如果您想了解空载输入电流、最好像您那样直接测量它、因为它取决于电路。 µA、对于 TPS63027 EVM 电路板、PFM 模式下的空载输入电流约为40 μ A、强制 PWM 模式下的空载输入电流约为8mA。

    您是指空载输入电流还是静态电流? 您能否显示原理图并显示您感兴趣的电流?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳