This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:RJ45 (7499210124A)和 LM2592HV

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, LM2592HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679672/tps2375-rj45-7499210124a-and-lm2592hv

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件: LM2592HV

你(们)好

我使用 7499210124A 作为 RJ45连接器、我 需要将 POE 电压转换为3.3伏、因此我有一些问题:

1-是否需要使用 TPS2375或是否可以将 POE 电压直接连接到 LM2592HV?

2-能否 将7499210124A RJ45连接器直接连接到 TPS2375或应使用 DF01S? (所选 RJ45中有桥接器)

3 -是否可以将 TPS2375输出电压连接到 LM2592HV 以将 POE 电压转换为3.3伏?   

提前感谢您的指导

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nima、

    兼容的 IEEE802.3 PSE 必须检测兼容的 IEEE802.3 PD 才能开启。 这需要在 PD 前端设计上使用 PD 控制器(如 TPS2375)。
    兼容的 IEEE802.3 PD 只适应 PSE 通过 CAT5e 电缆发送电压的不同方式。 因此、整流桥是必要的。
    3.是的、此 PWM 控制器可与 TPS2375配对、以降压至3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回答。

    关于问题2、所选的 RJ45 (7499210124A)中有一个整流桥、这是否足够、或者我也应该使用 DF01S?  

    这是 7499210124A RJ45原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nima、

    啊、是的、我没有注意到集成二极管电桥。 如果使用此方法、则不需要外部二极管电桥。 但是、查看此原理图、它没有 bob Smith 端接(平衡所需)。 它还不允许在两个外部对上连接它们。 因此、我不建议使用此组件。 如果需要 magjack、我建议使用我们在 EVM 中使用的(或类似) magjack、如下链接所示。 而不是二极管电桥、从而使以下 magjack 成为 Bob Smith 端接。 谢谢!

    www.ti.com/.../slvu315a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、


    感谢您的回答。

    我已经检查了您推荐的 RJ45连接器(MJFR0429)、但我需要一个带有 LED 的连接器、我无法找到具有以下规格的 RJ45连接器:


    。 PoE 300mA

    。 集成 LED

    。 具有 bob Smith 端接


    那么、您知道具有这些功能的连接器吗?


    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nima、

    是、请参阅以下链接。 谢谢!
    www.digikey.com/.../4725722

    此致、
    达尔文