This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:DDCR

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722408/tps563201-ddcr

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件:LMR14030-Q1

工作结温:-40~125度、因此可满足工业环境温度范围:-40~85度?此器件可用于户外应用或汽车系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我们建议在 LMR14030-Q1等汽车应用中使用 Q 级器件。 Q1表示该器件符合 AEC-Q100标准。 该标准不仅涵盖了工作温度范围、还涵盖了许多其他标准、如可靠性。

    此致、
    Sam