This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:上电后对 SMPS 和 LDO 是否有任何时间序列要求?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680497/tps659039-q1-is-there-any-requirement-of-time-sequence-about-smps-and-ldo-after-power-on

器件型号:TPS659039-Q1

降级:

请帮您检查以下原理图吗?

上电后、对 SMPS 和 LDO 是否有任何时间序列要求?  

  

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处所示的原理图部分看起来不错。 启用器件后、LDO 和 SMPS 电源轨会自动开启。 它们已经配置了一个已编程的时序序列、并且不需要任何其他要求。

    TPS659039-Q1有多个可订购器件型号、它们具有不同的电压和定序配置。

    请告诉我这是否能解答您的问题。


    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nastasha:
    感谢你的帮助。
    PN 是 O9039A387IZWSRQ1、该器件的电压和定序配置是什么?
    如何找到有关这些配置的材料?
    非常感谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    这些配置可在以下用户指南中找到: http://www.ti.com/lit/pdf/swcu175

    图1将显示您正在使用的0x87 OTP 的默认电压。 第4 - 6节将向您展示其余的默认设置、包括电源定序。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    纳斯塔莎