This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:L 的选择

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720316/lmr14006-selection-of-l

器件型号:LMR14006

你(们)好

我们的客户有以下要求。  

设备:14006X (FSW=1.1MHz)

输入电压:13V-30V

输出电压:12V

输出电流:0.1A

我们正在考虑采用以下方法来选择电感。   请您复查一下吗?

1。

假设 Iout=0.6A、Vin (max)=30V、Vout=12V、kind = 0.3。

2.

因此、可以获得 L=36uH。

3.

如果 L=36uH、纹波电流将为0.18A。

4.

如果纹波电流为0.18A、即使需要0.1A 的输出电流、器件也应以 CCM 模式运行。

5.

但是、如果 Vin = 13V、纹波电流将为23mA。  

由于选择了36uH、我担心小纹波电流和相位裕度。

这种方法对于选择电感是否合理?

如果它不适合 L、 您能提供合适的 L 吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际负载电流是否为0.1A? 为什么要计算 Iout=0.6A 的电感器? 如果负载电流约为100mA、建议使用68uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    感谢你的答复。

    >实际负载电流是否为0.1A? 为什么要计算 Iout=0.6A 的电感器?
    实际负载为0.1A。 我使用0.6A 计算 L 的原因是 L_min、这是通过数据表中的公式(1)得出的。

    Lo (min)=(Vin_max - Vout)/(Iout * kind)* Vout/(Vin_max * Fsw)= 218uH。
    如果假设 Iout = 0.1A、则 L_min 为218uH。 电感过大。
    我们需要选择较小的一个。

    您建议使用68uH、但我看不到获得该 L 值的方法。
    您能否向我们展示如何计算0.1A 负载电流的68uH?


    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您回复。


    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    电流模式控制需要适当的电感器纹波电流才能实现稳定运行、在大多数情况下、100mA 峰-峰值通常是最小纹波电流。 因此、kind = 1、然后计算出的电感器为65uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    感谢你的答复。

    >电流模式控制需要适当的电感器纹波电流才能实现稳定运行,在大多数情况下,100mA 峰-峰值通常是最小纹波电流。

    当然、当输入电压= 30V 时、可以获得100mApp 电流纹波。
    但是、当输入电压为13V 且 L=65uH 时、纹波将为~12mApp。
    器件是否支持此电流纹波?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    芯片将在输入电压为13V 至12V 的低压差模式下工作、实际 Fsw 低于1.1MHz。 输入电压为14V 时、最小纹波电流约为20mA、这适用于稳定运行。