This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:OR'使用两个不同的电平电源

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680157/lm5050-1-or-ing-two-different-level-supplies

器件型号:LM5050-1

您好!

我希望在新设计中使用两个 LM5050-1高侧 OR-ing FET 控制器、将初级电源和冗余电源组合在一起。我有一个问题、希望您能对此有所帮助。

主电源为48V、冗余电源为28V、在正常运行中、两者都存在。 正常运行时、可以从其中的任何一个拉取电流。 如果 48V 发生故障、则需要28V 提供所有电流。 使用 LM5050时、两个类似这样的不同电压轨是否可以接受?  

我认为这种应用对于标准二极管是可以接受的、LM5050没有任何问题、但希望与您一起验证是否可能。

此致、


Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    LM5050-1可用于或48V 和28V 电源轨、其中48V 作为主电源。
    只要48V 电压轨的最小工作电压不低于28V、就不应存在电压问题。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kari 的回答、非常感谢。  

    不感兴趣的是、由于电流共享/将48V 保持为初级电压、48V 下降到28V 以下的担忧? 只是想充分了解为什么48V 电压下降会成为一个问题?


    谢谢、


    Tom