This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:静态电流过高

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722135/tlc59284-quiescent-current-too-high

器件型号:TLC59284

我目前正在低电流设计中使用两个 TLC59284。 我喜欢 TLC59284的 SPI 接口(需要)和开关延迟、但电源/静态电流有点太高。 是否有另一个具有相似功能但电流低得多的器件? 我将所有32个通道(2x16)与"标准"SMD LED 搭配使用、电流为20mA。 LED 上的最高正向电压约为3.2V。 我的 LED 电源电压为3.7V、这也是数字接口的电压。 谢谢、AL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al、

    由于 SPI 是您描述中必不可少的、因此我们没有较低的 Iq 器件。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth