This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:关于 RTRT

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680422/lm5023-about-rstart

器件型号:LM5023

大家好、团队成员

请告诉我、数据表中 QR 检测中的 Rsstrat 有什么含义。

该器件的方框图包含 tRESTART 块、其用途是什么?

我无法清楚地理解、因为数据表中未描述此功能。

最恰当的考虑

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!
    我在数据表中找不到任何对 Rsstrat 的引用。 请突出显示此参考的页码以帮助我找到它。
    关于 tRESTART、我不太确定它的功能。 我已向设计经理提出请求、要求他们回答这些问题。 我会在收到回复后立即通知您。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    感谢您关注 TI 的 LM5023。

    我对您的帖子有点困惑,因为帖子标题中有“RSTART”,而第一句中有“Rssstrat”。 我在数据表中找不到“Rstart”的引用。 公式(9)中有“Rstart-up”,但它似乎与您的 QR 问题不符。 因此,我假设“Rsstrat”是一个印刷错误,您的问题是方框图中 tRESTART 块的功能。

    我同意数据表中除了电气规格表中的方框图和时序参数外、没有提到这个方框图。 这表明 tRESTART 块是某种12us 定时器。 我不确定、但我认为这个计时器用于在跳周期结束后将 IC 的唤醒延迟约12 us。 该延迟时间将用于在跳周期内睡眠模式断电后、CS 输入自动置零比较器重新建立校准操作。

    我在对没有这个块的开关操作进行可视化之后得出这一结论。 为了从 OUT 获取脉冲、S-R 触发器前面的所有与门都必须具有高输入。 当不处于故障状态时、EN 为高电平。 从之前的 OUT =高电平7.7us 后、最大频率钳位的输出将为高电平。 在 CS 或 COMP 比较器发出 R 输入脉冲后、Q-bar 将为高电平。 在跳周期睡眠时间内、只要退磁完成并且 QR 输入上的电压= 0、DEMAG 比较器的其余输入就应该为高电平。

    因此、如果 COMP 电压上升到高于睡眠模式比较器阈值以使"待机"=低电平、则 OUT 将立即开始脉冲。 但是、此时自动置零比较器仍将重新启动、并且可能具有不正确的输入状态并过早关闭。 我相信 tRESTSTART 模块可能也会被“待机”信号门控(尽管未显示),并将输出触发器的 S 输入延迟~12us,以使 CS 比较器稳定至正常运行状态。

    我将与内部工程部门核实 tRESTART 的实际意图是什么、但可能需要一些时间才能收到响应。 直到那时、以上内容是我对其功能的最佳猜测。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    我从工厂收到了有关 tRESSTART 块的信息。 我的猜测(在我之前的答复中)是不正确的。
    如果 QR 信号在长于 Trestart 时间(~12us)的时间内保持低电平、tRESSTART 块用于使 IC 启动开关。

    当器件首次上电以及从睡眠模式唤醒(COMP > 120mV +迟滞)时、可能会发生这种情况。 数据表中未说明该值、但每当 QR 输入信号超过350mV 降级比较器阈值时、tRESSTART 块就会向与门提供短脉冲(宽约50ns)。 这不是一个连续的高水平。 通常、QR 处的第一个过零将生成将输出触发器设置为高电平的脉冲。 但在启动和唤醒时、没有过零、只有 QR 处的0V 电平。 因此、如果这个状态持续时间超过~12us、tRESTSTART 块会自动将其块输出连续设置为高电平、以允许 PWM 比较器触发输出触发触发器。

    我希望这清楚地表明 tRESTART 块的目的是什么。 这也意味着、我认为自动置零比较器需要唤醒时的稳定时间也是不正确的。 显然,它很快就准备好了。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulrich San
    感谢您的支持。

    "Rsstrat"是拼写错误。 因此、我很抱歉让您感到困惑。
    我清楚地了解"tRESTART"。

    此致
    Hayashi