This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678971/bq24074

器件型号:BQ24074

我将在我的新项目中使用 BQ24074。

在组装时、我需要先连接 DMM (mA)、然后再查看电池电流和充电电流

在“Battery Current”(电池电流)位置,所有操作都正常

当电池充电时-它根本不稳定(有时它工作正常,有时甚至不工作)。

删除 DMM 后、一切正常 、然后

问题出在哪里?

请参阅随附的工程图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题可能是 DMM 内分流器中的电阻、它会增加输出路径的电阻。 这可以通过增加 BAT 引脚上的电压来触发充电的提前终止。
    也可能导致启动时运行的电池检测布线问题、请参阅数据表中的图32和33。
    使用示波器检查 BAT 上的电压是什么样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    我需要 进行简短测试以检查电池、然后进行充电电流以确保器件正常工作。

    已尝试使用 HP34401A DMM 并获得相同的结果。电池电流测量正常、但充电器不工作。

    请检查并 提供建议

    我的应用图。

    BR、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Arie

    输入电流和电池电流(OUT 上无负载)几乎相同。  输入电流的测量是否可作为输出电流的 Proxi?

    Sch 看起来正常。

    ILIM R5 -- 1.18K -- 1.3A 输入电流限制

    TMR R4 ---- 46.4k ---- 6小时

    ITERM R3 -- 4.12k -- 110mA

    ISET R2 -- 1.13k 800mA 快速充电电流

    EN1=低电平、EN2=高电平--由 ILIM 设置

    已检查 HP34401

    关闭3A/1A—100M 欧姆

    对于100mA/10mA - 5.1欧姆

    我认为100M 正常、但5.1欧姆将是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    如何轻松快速地测量充电电流?
    请提供建议、
    BR、
    阿里·戈登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Arie
    ISET 引脚上的电压可用于监控充电电流、请参阅数据表的第9.3.5.1节。
    此外、如果系统负载设置为0mA、则输入电流和输出电流几乎相同。