This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:FOD 问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680380/bq51003-fod-problems

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ25100

您好!

我们有一个设置、在该设置中、我们将 RX 线圈直接安装在小型纽扣电池的顶部。 线圈的铁氧体与电池具有相同的直径(12毫米)。 当我尝试仅使用线圈的 BQ51003EVM (根据我们的应用进行了调整)时、没有问题。 电池通过 bq25100按预期正常充电。 但是、当我将电池放在 Qi 线圈下方时、Qi 连接开始、但在大约2.5秒后再次中止。 由于我每30ms 在 VRECT 上看到一次脉冲、因此调优很好。 我猜是电池触发 FOD、导致 RX 向 TX 发送 EPT。 我已包含 bq51003 EVM 在 TP17上测量 VFOD 的示波器屏幕截图。 顶部线来自"电感箱"、其中仅连接线圈且充电正常、底部线是同时包含电池且未充电的情况。 在包含电池的情况下、VFOD 较低、大约2.5秒后连接断开。 一段时间后、连接再次建立以再次消失。

您是否已经有足够的信息来验证这是否确实表明 FOD 有问题?

如果是、是否有方法禁用 FOD? 我们仅使用 Qi 充电和定制 Qi TX、因此我们不需要 Qi 认证 (还是我们?) 因为我们不要求我们的产品与其他 Qi TX 兼容。 我已经查看了 FOD 校准手册、但我们没有 AVID 校准 TX。 如果这确实是 FOD 问题、并且没有关闭它的选项、我们可能会尝试得到一个。

此致、

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Wout
    这可能是 FOD、请尝试增大 R-FOD 电阻器(引脚 F2至 GND)。 ILIM (G1)和 FOD (F2)灯串中的总电阻可通过减少 ILIM 至 FOD 和增加 FOD 至 GND 来保持不变。 这将导致 RX 报告更多的接收功率、并将 TX 计算从故障状态移开。

    RX 不会设置 FOD 故障、它仅报告它已接收到的 TX 功率。 TX 知道发送给 RX 的功率以及 RX 报告接收到的功率、差值就是损耗。 当损耗超过阈值并且 FOD 故障被置位时。

    另一个可能的问题是 RX 线圈调优、我建议在电池就位且 TX 上的单元的情况下测量线圈 L。 对于此测试、不应为 TX 加电。 RX 线圈调优将使用此 L 值 Ls'。 见第9.2.1.2.2节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增大 R-FOD 电阻器为我实现了这一目的、谢谢!

    此致、
    输出电压