This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:关于32kHz 时钟和 I2C 同步的时序图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677954/lp5569-about-timing-chart-of-32khz-clock-and-i2c-at-synchronization

器件型号:LP5569

大家好、

 

我们了解 LP5569可以同步多个器件。

但是,我们无法理解"32kHz 时钟"与"I2C 写入的数据"之间的关联。

如果您有任何信息,请告知我们同步时的“32kHz”时钟和“每个器件的 I2C”时序图。

 

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    32kHz 用于同步器件之间的引擎执行时序。 您可以将其中一个配置为 CLK out、而其他配置为 CLK in。 然后、它们共享引擎的 CLK。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我知道"32kHz 时钟"与"I2C"无关,因此无论"32kHz 时钟"如何,我都可以通过 I2C 与 LP5569进行通信。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、
    您的理解是正确的。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

     

    我还有其他问题。

     

    ------

    [第1季度]

    LP5569有三个引擎。

    这些引擎可以同时执行由 I2C 写入的数据。

    我的理解是否正确?

    ------

     

    [第2季度]

    我知道这些引擎仅与 PWM 调光相关。

    我的理解是否正确?

     

    我们的客户希望仅将 LEDx_Current 寄存器用于调光。

    (然后、它们将 PWM Registerx 设置为100%占空比。)

    因为它们需要直流调光。

    ------

     

    [第3季度]

    我们知道,如果他们使用4个 LP5569,他们可以通过当时的“LEDx_Current Register”来控制(调光) 36个 LED。

    例如,“LP5569-1_LED0 (第一个 LED)和 LP5569-4_LED8 (最后一个 LED)的时滞为90us (1/400kHz)。

    我的理解是否正确?

    ------


     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanemaro-San、

    如有疑问、请参阅我的意见。

    [Q1]:

    从8.1.1版中可以看到、这三个引擎可以同时工作、但多个引擎无法同时控制相同的 LED 驱动器输出。

    [Q2]:

    这些引擎还包括其他指令、如 WAIT、Rst、int、有关延迟、复位、中断等。

    但是、正确的方法 是将 PWM 寄存器设置为100%占空比、并更改用于直流调光的 LEDx_Current 寄存器。

    [Q3]:

    由于400kHz 是时钟频率、每次为一个芯片发送 LEDx_Current 寄存器值时、都需要发送(1字节芯片 ADDR + 1字节寄存器 ADDR + 1字节寄存器值)*9 = 216位、这需要大约216*(1/400kHz)=540us。 因此、发送四个芯片的总时间约为2ms。

    这是最坏的情况、如果您使用 自动递增、时间将更短。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

     

    非常感谢您的支持。

    我还有其他问题。

     

    ----

    [第4季度]

    我知道、如果 I2C 更改了"电阻器"、它会立即得到反映。

     

    将"LED1_CURRENT 寄存器"从"AFH = 17.5mA"更改为"FFh = 25.5mA"。

    然后、LED1电流立即更改(不存在时间滞后)。

     

    我的理解是否正确?

    ----

     

    [问题5]

    我知道内部引擎无法控制“LEDx_Current Register”。

    因此、即使我们将32k 时钟连接到其他 LP5569、我们也无法实现" LEDx_CURRENT 寄存器"的同步。

     

    <背景>

    我们的客户希望消除以下延时。

     

    >由于400kHz 是时钟频率,因此每次为一个芯片发送 LEDx_Current 寄存器值时,

    >您需要发送(1字节芯片 ADDR + 1字节寄存器 ADDR + 1字节寄存器值)*9=216位,占用约216*(1/400kHz=540us。

    >因此发送四个芯片的总时间约为2ms。

    ----

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanemaru、

    对于您的[Q4]、您的理解是正确的。

    对于[Q5]、如果客户希望将所有器件同步到相同的" LEDx_Current 寄存器"配置、则可以使用40h 作为芯片地址并启用自动递增功能、 则四个芯片在400kHz 时的总时滞为(1字节芯片 ADDR + 1字节寄存器 ADDR + 1字节寄存器值*9 = 88位)*(1/400kHz)=220us。

    如果客户需要使用自动递增将所有设备同步到不同的配置,时间将为220*4=880us。 对于不同的配置、2ms 是最坏的情况、不使用自动递增。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    感谢您提供详细信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru