This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:更好地理解 EN/UVLO 引脚上的输入结构

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722121/tps25926-better-understanding-of-the-input-structure-on-en-uvlo-pin

器件型号:TPS25926

我们使用 TPS259260将隔离式12V 转换为直流/直流转换器。  使用光隔离器(TLP2745)可使逻辑电平控制器将12V 电压切换到 EN/UVLO 引脚、从而开启 TPS259260。  数据表中关于 EN 引脚最大7V 输入电压的详细信息已丢失。   此设计已投入生产一段时间、我们没有遇到任何问题、但我们希望更正设计以符合数据表。

数据表讨论了如何将流入引脚的电流限制在20uA 以下、并且需要一个1M 电阻器来执行此操作。   但我们不清楚它是如何做到这一点的。  器件方框图显示了将该引脚输入到比较器中似乎表明了高输入阻抗。

将1M 电阻与12V 控制信号串联是否足够?  当12V 控制信号接地时、这会如何影响 TPS259260的关断?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您访问 E2E。
    我很快会回来的。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    此器件在 EN 引脚上有钳位电路来限制电压。 外部电阻器对电路进行偏置、并将 UVLO 阈值设置为默认值4.3V、如数据表的"9.2.2.2欠压锁定设定点"一节中所述。
    这不应影响 TPS259260的关闭过程。

    此致
    Rakesh