This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317和 LM337的保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680810/protection-of-lm317-and-lm337

主题中讨论的其他器件:LM317LM337

我对 LM317和 LM337有疑问。

问题1.

请告诉我们有关 LM317和 LM337的过流检测方法。

IC 是否检测到反馈电流或温度?

问题2.

请告诉我们 有关 LM317和 LM337的过流保护恢复方法。

是自动量程还是锁存?

如果它保持过流情况、IC 会发生什么情况?

问题3.

请告诉我们有关 LM317和 LM337的保护方法和恢复方法。

  -过压

  - 过功率

此致、

西泽高郎

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    LM317 (和 LM337)包含持续有效的 SOA 保护。 在过载情况下、稳压器的输出电压会降至稳压器仍可管理的值。 因此、输出电压并不总是下降至0V。 当过载的原因被消除时、输出电压将再次上升到其标称值。

    Kai