This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电源路径控制

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679949/bq24610-power-path-control

器件型号:BQ24610

尊敬的专家、请参阅下图。 因为我的系统只 能 由电池供电(电压不能超过13V)、所以我修改了原理图。 Q3 MOS 未连接到外部直流适配器。 此设计是否正常?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议在 L1和 RSR 之间连接 Q3的漏极、以便感测电阻可以感测充电电流。

    借助原理图中的连接、感应电阻器可感应负载电流和充电电流之和。 充电器将无法控制充电电流。 您的终止将受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing、插入直流适配器后、Q3 MOS 将关断。 因此、感应电阻器不会感应负载电流和充电电流之和。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在缺少输入的情况下、器件没有要感测的转换器输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing、感谢您的帮助。