This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630242:Vin 和 Vina 能否单独连接不同的电压电平电源?

Guru**** 2464520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680771/tps630242-can-vin-and-vina-seperately-connected-with-different-voltage-level-power-source

器件型号:TPS630242

您好!

根据数据表、Vina 和 Vin 引脚都是电源、它们在应用电路中直接连接在一起。 但 Vina 只是 内部控制级的源。 客户想知道 VINA 和 Vin 是否可以单独连接到不同的电压电平电源,例如 Vin=3.3V、Vina=1.8V。 如果是 possilbe、您能否共享有关 Vin 和 Vina 的内部电路或方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    VIN 和 VINA 应具有相同的电压电平。 如果 VINA <VIN , the regulation loop parameters would change. 这可能会导致不稳定或其他不良行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina
    这是否意味着 VINA 和 VIN 应直接连接在一起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议这样做、以确保两个引脚具有相同的电压电平