This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:ILIMIT 引脚电阻值范围

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679167/tps61178-ilimit-pin-resistor-value-range

器件型号:TPS61178

您能告诉我我们可以设置的 ILIMIT 引脚电阻器值范围吗?

我想知道我们可以设置的最低电流限制阈值(最大电阻值)。

根据 WEBENCH、电流为0.187A。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不指定最低电流限制。 但是、如果电流限制太低、精度会非常差。
    应用条件是什么? 您希望将电流限制设置为非常低的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li-San、

    输入电压为12V、输出电压为15V、电流为0.1A。
    我们的客户需要小尺寸解决方案和 FPWM 操作。 因此、它们不想使用非同步器件、而是希望通过将电流限制设置为低电平来减小电感器尺寸。
    最好是 TPS61178将电流限制值设置为低至大约1A。
    如果电流限制阈值因设置值而异、我想知道它的精度。 基准值是可以的、我们不需要保证值。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中可以看出、如果平均值为7.2A、则电流限制为5.4A~8.4A。 典型值和最小值之间的电流为1.8A。 如果您需要1A 的最小电流限制、则需要将典型值设置为2.8A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的回答。
    在数据表中、电流限制阈值最小值为5.7A、典型值为7.4、最大值为8.7A。
    因此、如果我们需要1A 的最小电流限制、我认为我们需要设置阈值典型值2.7A。

    我知道没有最小限制值、但精度变得非常差。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意。 对于您的应用、我们应该是小电流升压。 不适合使用 TPS611781。
    客户不希望非同步的任何原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户要求非同步和 FPWM 运行的原因是需要小解决方案尺寸和实现噪声有效。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS611781似乎是我们目前拥有的最适合此应用的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li-San、

    是的、因此我向客户推荐了 TPS611781。 然后、我对电流限制阈值设置范围和精度有疑问。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 请告诉我是否还有其他问题。