This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1建议 Vref 电容值

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678655/tps65131-q1-tps65131-q1-suggestion-vref-cap-value

器件型号:TPS65131-Q1

尊敬的


TPS65131-Q1数据表、我们找不到 C8公式。


如果我们将 C8 的值从0.22uF 改为2.2uF、会有任何副作用。


如有、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    基准将需要更长时间才能达到最终值、因此使用如此高的 VREF 电容器时、启动看起来可能会稍有不同。 为什么需要将其增加到如此高的值?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

    我是 TPS65131-Q1的用户。

    我们需要增大 VREF 电容的值、因为它可以改善启动波形。

    启动波形为0.22uF 和2.2uF。

    0.22 μ F:

    2.2 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin Lee:

    启动看起来不像预期的那样。 导致这些电压下降的原因是什么? 启动期间是否已经存在负载电流? 您有哪种类型的负载?

    一般来说、我不会期望更高基准电容器出现问题、但我会更详细地探究启动行为的根本原因。

    此致、
    Brigitte