This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:对于固定输出电压版本、如果 FB 未连接到 GND (保持悬空)、会产生什么副作用

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679602/tps61099-what-is-the-side-effect-if-fb-is-not-connected-to-gnd-left-floating-for-fixed-output-voltage-version

器件型号:TPS61099

您好!

请告知 TPS610994的 FB 引脚是否可以悬空。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件也可以正常工作。 但为了避免任何风险、我们建议将该引脚接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    由于客户已经完成布局、潜在的风险是什么、比如更高的 IQ?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件应通过 IC 内部电路正常运行。 但是、如果客户可以更改 PCB、我建议遵循数据表。