This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于 IEC60127

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678107/tps25942a-about-iec60127

器件型号:TPS25942A

您好!

客户 希望通过 IEC60127购买客户应用程序。
在这种背景下,我收到了以下问题。

TPS25942A 是否通过 IEC60127认证?
或者 TPS25942A 是否已获取 IEC60127的测试数据?

IEC60127
webstore.iec.ch/.../info_iec60127-1{ed2.0}en.pdf

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    什么是最终产品?
    IEC60127仅涵盖传统保险丝、不适用于固态过流保护器(电子保险丝)。
    电子保险丝根据安全标准 UL2367进行 UL 认证。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的支持。
    最终产品是便携式摄像机的媒体站(媒体服务器)。
    我了解 IEC60127。

    客户希望获得用作应用的 IEC62368-1。
    您是否有可用于获取 IEC62368-1的测试数据?
    还是 UL2367对于获取 IEC62368-1很有用?
    ((客户从 IEC60950过渡到 IEC62368-1)

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    感谢您提供详细信息。

    IEC62368-1是 IEC60950的下一代标准。
    从电子保险丝(固态过流保护器)的角度来看、到目前为止、UL 的测试方法/评估没有变化。 已通过 IEC 60950-1第2版+AM1 +AM2认证的器件有资格获得 IEC 62368-1第2版的认证、无需测试。

    TPS25942A 已通过 IEC 60950-1第2版的认证。 版本+AM1 +AM2。 这将有助于获得 IEC62368-1。
    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh-San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。
    我将通知客户。

    此致、
    Yusuke /日本地区