This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:确保5V 输出的最小输入电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679625/tps51285b-minimum-input-voltage-to-ensure-5v-output

器件型号:TPS51285B

大家好、

我的客户询问我们确保输出电压= 5.0V 的最小输入电压。 客户做了一些试验、结果是;
对于2.0A 输出:VIN 需要5.3V 或更高电压。
如果输出电流为4.5A、则 VIN 需要5.54V 或更高电压。
查看数据表中的图21 ~ 24、它取决于开关频率、但由于频率不同、图中没有告诉我们客户想要了解的内容。
您是否有此特定数据?

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko Wasa、您好!

    TPS51285B 具有接通时间延长功能、您可以参阅数据表第11页的"自适应接通时间/PWM 频率控制"。

    您可以在电路板上测试最小输入电压。 请让 IC 在满载条件下工作、然后降低输入电压、直到您发现输出电压开始降低、因此我们可以认为 当前的输入电压是最小电压。

    此致

    Edwin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    客户使用一个器件执行了测试、并向我们提出了问题。
    您是否意味着由客户执行更好、因为这在很大程度上取决于电路配置、所以 TI 没有此类数据、是不是这样?

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nobuhiko、您好!

    是的、我们无法获得有关最小输入电压的准确数据。 因为它与电感器 DCR、MOSFET Rdson 有关系。

    我们可以根据关断时间和频率估算最小输入电压。 但当负载较大时、Vin 压降电压会增加。 因此、极低的最小输入电压取决于实际电路板。

    此致。

    Edwin。