This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:HS 输出不正确

Guru**** 2874200 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718335/ucc27211-hs-output-is-not-correct

器件型号:UCC27211

尊敬的 Tis:

我们使用 UCC27211作为降压直流/直流的 PWM 控制 器、该 sch 被 tidrck9.pdf 称为。 当 HI /LI 设置为0时、HS 输出为10VDC。 是否正确?

该 ch 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    在 HI 和 LI 接地的情况下、开关节点 HS 本质上将悬空。 因此、我并不感到奇怪、您看到10V 就在那里。 它应该是高阻抗节点、除非您在 L3的另一侧具有低电平。

    我注意到您的 D2 -我们通常更喜欢在输出侧使用该二极管。 有关更多详细信息、请阅读"3.4.1关断二极管"部分
    以下内容: www.ti.com/.../slua618.pdf

    这是在硬件中添加死区时间的首选方法。

    如有任何疑问、请告知我们! 如果这回答了您的问题、请按绿色按钮让我知道!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    感谢您的回复。  由于在 L3后面、我们以10千欧连接到 GND、因此我们认为输出10V 是不正确的。泄漏电流 大约为0.5mA。我们在的 ncp5109上进行测试、输出是正确的。 那么、您是否可以帮助我们在您的演示板中测试结果?

    该 ch 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    这是奇数、10千欧电阻器应该对任何电容放电。

    您能否检查 Q4的栅极-源极电压以确保其关闭? PV+上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    我们一段时间没有收到您的消息。 您是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don:
    我将很快作出答复。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don:
    Q4的栅极-源极电压关闭。 ncp5109替换了 UCC27211,输出正确。我们认为 IC 有问题。您是否会在演示板中测试它以确认问题?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    在将该器件推向市场之前、我们对其进行了全面的特性描述、许多人都在高产量应用中使用该器件。 该器件的工作原理如数据表中所述。

    如果您可以向我发送一些波形来显示您客户系统中发生的情况、我可能会提供帮助。

    请发送显示 HB-HS、Ho-HS 和 Lo-VSS 的示波器快照。