This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:电感器值限制

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677828/tps56c215-inductor-value-limitations

器件型号:TPS56C215

我将使用 TPS56C215设计一个输入电压为12V、输出电压为1V 的降压电路。  数据表建议在此应用中使用大约1uH 的电感器。  但是、我的系统中已经有一个2.2uH 的电感器、我以很高的价格大量使用。

如果在此应用中使用2.2uH 电感器、是否存在稳定性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在研究这个问题、 在中国清明节之后、给大家反馈4/8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    电感器设计也与频率/输出电容相关、您能否与我们分享 频率设置和 总 Cout 参数?

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我想关闭它、不要再从你身边重复。 如果您有其他问题、请通过电子邮件 wuyang-zhang@ti.com 联系我。 谢谢。