This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:在省电模式下降低低负载时的纹波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715318/tps63070-reducing-ripple-with-low-loads-in-power-saving-mode

器件型号:TPS63070

我使用的是带惠斯通电桥的 TPS63070、用于向转换器提供反馈。 我有一个工作原型、但开关频率太低、纹波太大。
在下一个 PROTO 中、我将设置 PS/同步为低电平以进行比较、以了解其工作原理、但我喜欢省电模式的理念、我希望频率比现在的工作速度快大约10倍。

这里是我的近似规格

输入 V: 3.3、5V、可能为12V

输出 V:3 - 9V

输出电流为20mA 至120mA

这里是一些示波器迹线、从我在阅读数据表时可以看到 、它们看起来应该是什么样的。
 不过,如果你不同意,我欢迎对它们发表一些意见。 我的运算放大器可能不够快、或者我的环路增益可能不够高。

现在、我在运算放大器上使用大约6的环路增益、该增益会进入反馈输入。

蓝色迹线是输出、黄色迹线是反馈。 触发反馈跟踪。
输出略高于3伏。

2.6V 输入。

电压为5.0V

我目前正在使用1.5 μ H 的输出电容器和44u 的输出电容器。

下面是我要尝试的一些事情。

更小的电感器?
更小的输出电容器?
更高的增益
更快的运算放大器

非常感谢您提供的任何建议。

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢您的提问。 我将查看原理图、并在一天结束前返回给您。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    该纹波似乎太高、大于2Vpp、看起来更像是由于电路不稳定而不是由于稳压器的开关/模式(或 L/Cout 值)而产生的某种振荡。 在负载低于600mA 时、TPS63070在 PFM 模式下工作、纹波低于50mV、并且在您的输出电流范围内具有更高的纹波频率(在高于音频的20mA 时)。  补偿可能不正确。 首先、我会尝试更改环路增益。 请告诉我您计划进行的测试是否有任何更改。  

    如果我没有弄错、这是风速传感器、您需要加热元件吗? 另请参阅 SLVA251 应用手册、或 TEC 驱动器参考设计 PMP9759。 最好通过标准分压器反馈(放置在尽可能靠近稳压器的位置)提供设定点电压和干扰调节、并通过外部电路(在您的情况下为电桥和差分放大器)缓慢进行电压校正。 在电路中、转换器输出电压中的干扰被感应电路视为共模电压并被抑制、这可能是电压振荡的原因。  

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我将汇报。 我曾考虑过与 SLVA251应用手册类似的方案、但想知道我是否会对该方案拥有足够宽的控制范围。 我想我需要看一下数学运算、看看这是否起作用。 我喜欢您对共模电压的评论、这是正确的。 该方案还可以为我节省设计中的芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好奇的问题? 我知道它可能听起来有点业余、但您能否上传设置的照片并突出显示测量信号的点? 起初、在测量反馈信号(黄色波形)的位置与稳压器的输入之间似乎有一个较大的 RC 常数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    电路是否有任何更新? 我认为、通过增加放大器的增益可以实现宽控制范围、并且通过正确布置电桥中的元件、您可以省略0.8V 基准电压。 此外、正如 Ilija 建议的那样、检查布局也不会受到伤害。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些新的原型板-我确实使用了应用手册中显示的方法、并删除了0.8V 基准。
    我需要在电桥上获取更多数据以偏置运算放大器。 我想我已经准备好订购器件并尝试一下了。

    感谢您的所有帮助-我将在取得一些结果后立即为您提供帮助。

    Ilija

    如上所述、视在 RC 时间常数是我处理电桥的差分方式产生的伪影。 不是一个明智的方法,因为我在别人指出之后很快就看到了:)