This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:关于开路负载检测

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679548/tps4h160-q1-about-open-load-detection

器件型号:TPS4H160-Q1

你(们)好

我可以得到你的答复吗?

[1] TPS4H160-Q1 A 版没有 CS 引脚、

   A 版本无法检测到导通状态下的开路负载?

   如果客户希望检测 到导通状态下的开路负载、

   他必须使用具有 CS 引脚输出的 B 版本,并且必须 使用 CS 输出手动判断导通状态下的开路负载?

[2] A 版本和 B 版本都能够在关断阶段检测开路负载、

  但是客户需要外部上拉电阻来实现无缝检测?

[3] D/S 建议使用20k Ω 外部上拉电阻。

   BTW、、、最大允许 的外部上拉电阻是多少、以最大程度地减小关断阶段的泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关断状态输出灌电流最大值为75uA。 它位于电气表第8页。 开路负载检测阈值最大值为2.6V。 简单的计算给出了上拉电阻器的最大值:

    RPU = 2.6V/75uA = 34.66K。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mohmoud

    您还能回答我的另外两个问题吗?

    数据表对我来说不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答问题1: 没错

    回答问题2:没错

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohmoud、
    我的客户也遇到了同样的问题。
    我们想知道它是否处于关断状态而不是开路负载状态、VBAT=12V、R (PU) 20kΩ Ω、负载≅100Ω Ω。
    应通过 R (PU)将0.6mA 的电流传输到 GND、让关断状态输出灌电流最大值仅为75uA 的设计细节是什么?

    4通道还是1通道为75uA?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经对任何状态下的输出电压进行了分析、包括电压和电流图。 我希望这有助于在所有可能的国家了解这一机制。 文件已附加。

    一个通道的最大电流为75uA。

    Regardse2e.ti.com/.../Output-voltage-level-in-any-state.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、
    谢谢、这对我们有很大帮助。