This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069-1未在 LM5069EVAL/NOPB 板上锁存

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVAL, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722208/lm5069-lm5069-1-is-not-latching-off-on-a-lm5069eval-nopb-board

器件型号:LM5069

我需要测试 LM5069-1部件的运行情况。 我获得了 LM5069EVAL/NOPB 板、并交换了电路板随附的 LM5069-2器件、用于同时订购的 LM5069-1器件。 它需要在大约18.5V 时打开、在大约31V 时关闭。 电流限制约为2.5A、功率限制约为10W。

我更改了:

R1 = R2 = 23.7K

R3 = 2.1K

R4 = 3.83K

将跳线 J1移至1-2以支持单独的 OVLO/UVLO 分频器。

移除了电路板 Vout 路径上的2个100uF 电容器。

RSense = 0.025 Ω

R9 = 31.2K

UVLO 和 OVLO 开关点足够接近、电流限制可接受、功率限制略低、但足够接近。

问题是 LM5069-1器件在启动失败后连续重试、而不是锁存。 我检查了部件标记、以验证我安装的部件实际上是-1个部件(SNAB)。

我们的应用需要该器件锁存。

测试是在评估板旁边的电阻(主要是13欧姆负载)、极短的输入接线和4000uF 电容条件下完成的。

配置或评估板是否存在导致 LM5069器件重试而不是锁存的问题?

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您在设计中考虑使用 LM5069。

    您能否通过禁用 UVLO 功能进行一次检查。 拆下 R4并再次测试。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    感谢您的回答。 我删除了 R4、问题不变。

    通过观察 TP1上的 UVLO 输入、器件打开或关闭时没有可见干扰、但没有 R4的干扰。

    观察开关关闭时的输出电压、输出电压摆动至低于接地值约3V。 我将为负载使用绕线电阻器、它具有一些电感。 我没有注意到这个电路板上没有环流二极管。 此部件是否已知对此敏感? 我可能周围有一些大型肖特基二极管、我将尝试在输出路径中添加一个。

    此致、
    Bob Harbor

    PS、如果 Brian D 还在、请告诉他您对我的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    电路板输出端的肖特基二极管解决了该问题。 负瞬态现在为-.4V、器件会根据需要锁存。

    谢谢、
    Bob Harbor