This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:Battery Management Studio 中的 BQ78350-R1 I、V、T 校准问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679861/bq78350-r1-bq78350-r1-i-v-t-calibration-issue-at-battery-management-studio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQSTUDIO

尊敬的所有人:

我将 BQ76920+BQ78350-R1解决方案用于我的5S1P 18650 BMS 设计、并且使用"Battery Management Studio"软件时遇到了设置问题、

我的单元可以 通过 SMBus 与 Battery Management Studio 通信、并捕获以下所有电池电压、

 然后执行电压、温度和电流校准过程、所有这些过程都将具有以下警告信息

"命令0xf081或0xf082后返回的原始校准块大小不正确"


我可以在何处设置此参数? 我应该输入什么值?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、
    某些 bqStudio 安装的 bq78350-R1的 bqz 文件不正确。 我本来希望这将在1.3.76中得到解决。 请参阅此帖子 e2e.ti.com/.../484700 如果您有多个版本、请确保将 bqz 文件安装在您所使用版本的目录中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    我已下载"2251.1E9B_1_03-bq78350-R1.bqz"并替换为"1E9B_03-bq78350_R1.bqz"、它可以解决校准问题。
    非常感谢。