This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:反馈环路组件"TL431"损坏

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM5072, PMP8803, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679902/lm5072-feedback-loop-component-tl431-damage

器件型号:LM5072
主题中讨论的其他器件:TL431PMP8803TLV431

您好!

我们设计了一个具有12V 输出的802.3at PD。 我遇到了一个可靠性问题、其中15%的 PD 会发生故障

由于 TL431损坏(采用 SOT23-3封装)、2 ~ 4个月。 PD 的输出用作消费类设备的电源  

非电感且功耗约为10 ~ 15W。  我们通过将 PD 的输出缩短到进行了实验  

仿真过流。 结果表明、LM5072的过流保护方案将被激活、并且 TL431没有损坏。

此 PD 设计基于适用于802.3at 的 LM5072参考设计。  你有什么线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我尚未损坏 TI 参考设计中的参考组件。 LM5072是一款旧得多的 IC、其参考设计已过时。 但是、看一下原理图、我发现我没有看到任何次级软启动。 此外、对于12V 电压、我们通常会有一些额外的基准偏置电流。 最后、100k 欧姆电阻器的补偿网络似乎存在问题。 我想知道它是否是启动时的可靠性问题(推测)?

    相比之下、我们目前建议在许多大容量项目中使用的13W/12V 电源是 PMP8803。 它具有上述内容。 请参阅以下链接。 谢谢!
    www.ti.com/.../slvrb28.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。 我正在尝试弄清楚什么是次级软启动和用于参考的额外偏置电流。

    首先、您的意思是次级软启动由 "R16、D12和 C22"组成吗? 您是否有文章对此进行解释?

    我想知道,如果不存在软启动,问题是什么。 其次、额外的偏置电流是剂量

     电阻器与光电二极管交叉?  我听说偏置电阻器用于输出电压较低的应用

     例如5V。 我不确定如何将 TL431的损坏与偏置电流不足相关联。 第三,我同意不适当的赔偿

    可能会损坏 环路的组件、因此我将检查补偿环路。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没错、它是 R16-D12-C22。 没有文章对此进行了解释、但它只是通过下限二极管通过 RC 时间常数缓慢地使基准上升。 较高的二极管有助于在关断时对电容器放电。 它有助于防止启动期间出现过冲。 这在我们的所有 PoE TI 设计和 EVM 上都使用。

    在较低的输出电压下、我们使用具有较低基准电压(1.25V)的 TLV431、因此光耦的偏置电流通常足够大、我们不需要额外的偏置电阻器。 对于12V 等更高的输出电压、我们使用 TL431 (2.5V 基准电压)并在 PMP8803中需要 R100。

    是否最好查看 其中一个发生故障的电路板的 VOUT 启动波形? (在参考资料被替换后)。 您可以在空载和满载以及不同输入电压下进行测试、以查看您是否可以捕获任何异常波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    谢谢! 我将验证 输出的动态行为。

     

    此致、

    David