Other Parts Discussed in Thread: UCC28019
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28019 大家好、我叫 Oliver Kim、是 TI 现场应用工程师。
当我学习 PFC 控制器时、大多数应用选择了升压 PFC 控制器、例如 UCC28019典型应用图。
您能否告诉我、为什么我们通常可以使用升压 PFC、而不是降压?
当然、我知道在降压电压应用中 、还需要降压 PFC 控制器。
但是、大多数文档和文章似乎基本上都谈到了升压 PFC 控制器。
例如、车载充电器始终使用升压 PFC。 但我认为降压 PFC 也可以使用 、因为 有一个全桥直流/直流转换器、所以我们可以通过线圈的比率再次控制电压电平。
有人说、这是一种能效原因:低电流高电压优于低电压高电流、因此我们使用升压 PFC!
嗯、为什么高电压更好??
这并不能明确解决我的好奇心。 还有其他原因吗?
我真的 需要你的帮助。
谢谢你。