This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090上的 TS 引脚

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24095, BQ24092, BQ24093, BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721852/bq24090-ts-pin-on-bq24090

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件: BQ24095BQ24092BQ24093BQ24091

尊敬的先生:

BQ24090、我在 TS 上放了10k Ω、对于某些电路板而言、它不起作用、但如果我更改为100k Ω、它起作用、因为我知道 BQ24090应该在 TS 引脚上连接10k Ω、但它不起作用。 我应该研究什么吗?

您能帮助查看我的原理图吗?  

希望很快收到您的回复

谢谢、此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 BQ24090、BQ24092和 BQ24095、10k 欧姆的 NTC 值应适用。 封装标记24090、24092和24095。
    但 BQ24091和 BQ24093需要100k 欧姆的 NTC 值。 封装标记24091和24093。
    检查电路板以验证是否已安装 BQ24090。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    是的、已检查器件标识是否为 BQ24090。 但我的一些板不起作用。 由于我需要在周一进行生产、请问我是否需要为 TS 引脚提供0.5V 电压、是否存在任何问题? 我不放置任何 NTC/电阻器、只向 TS 引脚提供0.5V 电压。  

    希望很快收到您的回复。

    谢谢、此致、

    :KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TS 引脚保持在0.5V -将是可以的。