This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:混合迟滞控制和容性区域规避

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680294/ucd3138-hybrid-hysteretic-control-and-capacitive-region-avoidance

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:UCC256303

我最近见过一款非常好的模拟谐振 LLC 控制器 UCC256303。 它具有几个极具吸引力的特性:  

  • 混合迟滞控制可提高环路带宽和响应时间。
  • 改进了容性区域规避方案、以避免高开关损耗和反馈斜率反转。

但对于未来的应用、我很认真地考虑使用 UCD3138等数字控制器。 在 UCD3138中实现此功能是否有任何应用手册或类似的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    目前、UCD3138中没有实施混合迟滞控制、因此没有相关应用手册。 为了避免 ZCS、UCD3138使用了一种不同的方法:如果您知道 LLC 将进入 ZCS 区域的开关频率、那么您可以对 UCD3138进行编程、使其始终高于此开关频率运行、那么它不会进入 ZCS 区域。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    感谢您的反馈。

    我是否可以建议这是一个很好的应用手册主题。 虽然 UCD3138本身不能支持此功能、但我怀疑少量的支持电路可能会实现此功能。 虽然将 HHC 纳入 UCC2560x 具有极高的吸引力、但也抵消了 LCC 在其困难的频率响应方面可能是最大的问题。

    能够限制控制器上的频率以防止非 ZVS 运行是非常常见的。 尽管它在概念上有效、但它的主要限制是关键频率取决于负载。 在模拟控制器上、由于容差、我发现它的使用不多。 UCD3138将会更好、因为限制频率应具有高精度、因为它将推导为 xtal 时钟。 我有一个需要能够针对较轻负载实现更高增益系数的应用。 因此、硬性频率限制会在一定程度上阻止这种能力。 当然、设计时可以实现更高的最大增益、但代价是循环能量和效率损失更高。

    David