This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:SMBA 响应时间

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721436/lm5066i-the-smba-response-time

器件型号:LM5066I

您好、先生、

我是否可以知道 、如果触发"MFR_IIN_OC_WARN_LIMIT"、我们从 SMBA 引脚获取低电平信号的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、

    感谢您的联系。
    现在、我没有该参数的数据。 我可以检查 EVM 并为您提供、但它还是一个数据点。 您能不能帮助我理解此请求的原因。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    在正常设计中,他们不希望系统过流保护而直接关断,他们需要在 OCP 之前快速触发系统,以降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、

    控制器将在故障超时期限到期后将 SMBA 置为有效。 它不会在负载电流达到电流限制阈值时立即发出警报。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 OC 报警限值、SMBA 将在大约一毫秒内触发、因为根据遥测值而不是 OC 故障关断延迟来感测报警限值。