This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:在当前实际电路,中输出1.5V、但数据表中最小输出为1.8V

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722190/tps61220-output-1-5v-in-in-the-current-actual-circuit-but-the-minimum-output-is-1-8v-in-the-datasheet

器件型号:TPS61220

您好、TI 人

   我们使用的是 TPS61220。我们需要获得1.6V 输出。(数据表中的最小输出为1.8V)。

   当输入为 0.9V~1.45v。时、我们在实际电路中实现了1.6V 输出

   是否存在隐藏的危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    内部电路需要至少1.8V 的电压来保证正常运行和控制精度。
    您可以在转换器的输出和负载之间添加肖特基二极管、以提高 VOUT 电压电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper
    感谢您的及时回复。 该项目是一个低功耗应用、它对功耗。带来了额外的影响
    您能不能帮助推荐1.6V 升压器件的输出 Pn#、参数与 TPS61220相似、
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tony

    我发现 TPS6100x 可能适合您的应用。 但 IQ 远大于 TPS61220。