This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS92515HV:TIDA-01081软件?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679764/ccs-tps92515hv-tida-01081-software

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TIDA-01081

工具/软件:Code Composer Studio

我可以从何处下载项目 TIDA-01081的程序?

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我怀疑他们应该在 TIDA 产品文件夹中、但我在那里看不到。 我将尝试了解谁进行了此设计、以便他们能够对此做出响应、因为我不知道该软件的位置。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我没有该软件、或者我会将其提供给您。 但是、我联系了合适的人员、他们向我保证、在网络上不存在这种情况是错误的。 他们将尽快在 TID 产品文件夹下的"设计文件"下添加软件。 它应该在几天之内就能实现。 因此、请偶尔返回查看。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    立即查看 TIDA-01081产品文件夹。 如果您滚动到页面底部附近的位置、该软件现已可用。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。