This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:跟踪功能如何?

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721514/lm5145-how-functional-the-tracking-is

器件型号:LM5145

各位专家:

我完全了解使用跟踪功能的 LM5145的工作模式。 另一方面、为什么任何人都可以使用该跟踪功能、如果使用该功能、该功能如何在应用中工作。

此致、谢谢!

吴文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴文豪

    查看 数据表的第8.3.7.1节。 这描述了比例式和重合跟踪中的操作、但也描述了执行。

    简而言之、这允许系统强制输出调节至低于设定点的点。 这使得电路设计人员能够跟踪其他电压、作为另一个上升电压的函数启动...

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Sam、我理解这一点。 另一方面、我想知道将使用哪种应用跟踪。 软启动功能可抑制输出浪涌和过冲、跟踪将用于什么用途?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文豪

    跟踪可用于:

    • 浪涌电流抑制、如您所说
    • 以斜坡化输出电压、作为另一个斜坡电压的函数
      • 示例 电源排序和软启动的组合
    • 外部电流限制
      • 示例 感应输入或输出电流。 当电流高于设定的值时、使用跟踪功能降低电压
    • 等等。 我没有一份干切割清单。 它更多地是您在应用程序出现时使用的功能。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这确实解决了我的问题。

    -文豪