This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2946:您能帮助检查 T5和 T6之间的值吗?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722075/ucc2946-could-you-kindly-help-to-check-the-value-between-t5-and-t6

器件型号:UCC2946

降级:

请帮助检查 T5和 T6之间的值、如下图所示:

由于从数据表中没有有关该值的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    T5和 T6之间对应于200ms 的复位周期、这是 t9和 t10之间的相同时间。 复位周期发生在电压故障复位时、发生在 WDO 上、看门狗装置故障复位时。

    我希望这能回答你的问题。 如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael